我们今天能为您提供什么帮助?

如何将ATV312的继电器R2分配为制动逻辑控制(blc)的功能?

问题描述:
如何将ATV312的继电器R2分配为制动逻辑控制(blc)的功能?

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

ATV312变频器要给R2分配制动逻辑控制功能,需要在【应用功能】(FUN-)菜单中找到【制动逻辑控制】(BLC-),再找到参数(BLC)修改为R2。

注意:

1.【输出缺相】(OPL)不能设置为OAC,否则(BLC)会强制设置为NO。

2.【访问等级】(LAC)需要改到L2或L3。