我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV312变频器可以使用VW3A1101复制参数吗?
问题描述:
ATV312变频器可以使用VW3A1101复制参数吗?

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

ATV312变频器不可以使用VW3A1101复制参数,因为ATV312系列变频器使用中文面板VW3A1101时只能看到“变频器菜单”和“语言”,没有“打开/另存为”的选项,无法实现参数的拷贝。