问题描述:
ATV312恢复出厂设置后,为何一启动变频就以20Hz运行?所属产品线:
ATV312变频器解决方法:
原因在于客户已经接通了LI3,LI4端子,因为ATV312变频器恢复出厂设置后预置速度的PS2,PS4被恢复成LI3和LI4,而SP4默认就是20HZ,客户变频器直接给予预置速度20HZ运行,所以许多客户在此情况下恢复出厂设置后一启动变频就是20HZ运行。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
原因在于客户已经接通了LI3,LI4端子,因为ATV312变频器恢复出厂设置后预置速度的PS2,PS4被恢复成LI3和LI4,而SP4默认就是20HZ,客户变频器直接给予预置速度20HZ运行,所以许多客户在此情况下恢复出厂设置后一启动变频就是20HZ运行。
是否有帮助?