我们今天能为您提供什么帮助?

CANopen接线盒VW3CANTAP2怎样接线?

问题描述:
CANopen接线盒VW3CANTAP2怎样接线?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

下图是CANopen接线盒VW3CANTAP2内部和外部视图:

序号6:是接地线

序号2、3:S1和S2是2个支持CANopen通讯的RJ45 连接器,连接从站(变频器);

序号4:S3是1个RJ45连接器,用于连接PC用作SOMOVE调试;

序号5:终端电阻,拨到ON的位置时,S5就不能用了,即不能接下一个接线盒了,但是不影响S2接最后一个从站。

序号7:S4和S5是2个CANopen螺钉端子接口,用于干线电缆分接连接。S4端子接主站或者上一个VW3CANTAP2适配器,S5端子接下一个VW3CANTAP2适配器;

注意:S4作为进口,S5作为出口,不能接反。

下图是S4和S5引脚定义:

下图是S1、S2和S3引脚定义: