我们今天能为您提供什么帮助?

ATV312变频器使用限位开关功能,±10V作为给定频率,为何在碰到正向限位时,并给定-10V,变频器不反转运行?

问题描述:
ATV312变频器使用限位开关功能,±10V作为给定频率,为何在碰到正向限位时,并给定-10V,变频器不反转运行?

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

ATV312变频器使用限位开关功能,±10V作为给定频率,在碰到正向限位,并给定-10V时,变频器不会反转运行。必须把运行信号撤销,然后重新发送一个运行信号,变频器才会反转。