ATV312变频器运行后,想让面板上显示电机转速怎么实现?
问题描述:
ATV312变频器运行后,想让面板上显示电机转速怎么实现?所属产品线:
ATV312变频器解决方法:
首先,算出想显示的电机速度与输出频率rFr的比例,将SET菜单里面的【比例系数显示SdS】设为此比例值,则定制输出值(在此为想显示的电机速度)SPd·=SdS*rFr(·=1,2,3,SdS*rFr<9999);
然后,进入SUP-,找到SPd*,按住旋钮2秒以上,返回时可在面板上显示电机转速。附:关于SdS,SPd*的其他值信息请参考附件。

是否有帮助?