我们今天能为您提供什么帮助?

ATV312变频器可以同时使用AOV和AOC模拟量输出端子吗?

问题描述:
ATV312变频器可以同时使用AOV和AOC模拟量输出端子吗?

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

不可以,ATV312的变频器模拟量输出虽然有AOV和AOC两种端子,但对应的都是AO1的模拟量输出,一次只能使用其中的一个。需要根据参数[AO1类型]的设置来使用不同的端子:

[AO1类型]设置为[电流](0A)或者[电流4-20](4A)时,对应的是AOC端子;

[AO1类型]设置为[电压](10U)时,对应的是AOV端子。