FA334831
FA334831
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV312本身集成Modbus和CANopen通讯协议为什么编程手册上给定通道中没有CANopen这个选项?
问题描述:
ATV312本身集成Modbus和CANopen通讯协议为什么编程手册上给定通道中没有CANopen这个选项?
所属产品线:
ATV312变频器
解决方法:
使用CANopen通讯做给定的时候,要选nEt,无论是本体的还是使用可选卡。
首次发布日期:
2017/12/17
修订日期:
2024/6/13
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ATV312变频器
探索更多
范围:
ATV312变频器