我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV312如何实现PID功能?
问题描述:
ATV312如何实现PID功能?

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

1.参数初始化:drc-->FCS中选中INI,长按ENT至闪烁
2.激活PID功能
a.关闭不兼容功能:SA2=no,PS2=PS4=no
b.Fun-->PIF设置反馈通道,如AI1
3.PID给定方式设置
a.PII=NO  由给定1通道确定
b.PII=YES 内部PID给定 由RPI值确定
c.预置PID给定,由LI控制
4.PID控制效果调节
rPG反映响应速度
rIG用于消除余差
截图02.jpg
PID反向修正:

PIC=No,PID误差为正时变频器频率增大,如压缩机控制压力
PIC=Yes,PID误差为正时变频器频率减小,如冷却风机控制温度
5.休眠与唤醒
休眠:tLS不为0时休眠功能有效,当变频器以LSP运行并且持续tLS时间后,变频器停机面板显示0.0
唤醒:如果PID误差(PID给定值减去PID反馈值)大于rST(PID唤醒误差阀值)所设定的值,则变频器重新起动