我们今天能为您提供什么帮助?

ATV312变频器的CANopen菊花链通讯卡VW3A31208如何安装?

问题描述:
ATV312变频器的CANopen菊花链通讯卡VW3A31208如何安装?

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

ATV312变频器的CANopen菊花链通讯卡VW3A31208,包含两个CANopen口,一个Modbus口(如下图所示)。
VW3A31208.jpg
安装的时候,先要将变频器本体上的标准端子卡卸下来,再将CANopen菊花链通讯卡安装上去即可(如下图所示)。
CANopen菊花链通讯卡安装.jpg