我们今天能为您提供什么帮助?

ATV312逻辑输入端子使用外部供电如何接线?

问题描述:
ATV312逻辑输入端子使用外部供电如何接线?

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

ATV312外部电源给启动信号有源型和漏型接法,具体接线和拨码位置如下:

源型,拨码开关打在“CLI”位置,接线图如下:

开关电源接线:开关电源24V接在LI1,开关电源的0V需要和com与CLI并接。

PLC PNP输出方式:PLC输出端口接在LI1,PLC的0V需要和com与CLI并接。

漏型,拨码开关打在“CLI”位置,接线图如下:

PLC NPN输出类型:PLC的24V和CLI相接,0V和COM相接,PLC的输出接口接到LI1。