我们今天能为您提供什么帮助?

远程显示终端VW3A1006和VW3A1007柜门安装的时候需要选择其他安装附件吗?

问题描述:
远程显示终端VW3A1006和VW3A1007柜门安装的时候需要选择其他安装附件吗?

所属产品线:
ATV12变频器; ATV310A变频器; ATV320变频器

解决方法:

远程显示终端VW3A1006和VW3A1007安装不需要加额外附件,这两个型号本身包含了柜门安装的附件,只需要再选择电缆线VW3A1104R10或VW3A1104R30即可具体的安装可以参考下图:

06.png
图1:VW3A1006


07.png
图2:VW3A1007