我们今天能为您提供什么帮助?

ATV312 Fr1和Fr2切换时,为什么当Fr1有效时,AI1和AI2同时有效?

问题描述:
ATV312 Fr1和Fr2切换时,为什么当Fr1有效时,AI1和AI2同时有效?

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

这是因为在ATV312中求和给定SA2默认是AI2,需要将SA2设为No就可以了。在ATV12、ATV303中没有给定运算,也就不存在上述问题;在ATV32、ATV61、ATV71中给定运算默认都是No,也不存在上述问题。