我们今天能为您提供什么帮助?

ATV312如何设置加减速功能?

问题描述:
ATV312如何设置加减速功能?

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

加减速是通过逻辑输入或网络通讯控制字的位状态来控制的。以使用逻辑输入LI3、LI4为例,设置如下:
1.进FUN(应用功能)菜单,找到SA1-(求和输入),回车进入此菜单,找到SA2(求和给定2),并设置为NO;
2.退回FUN(应用功能)菜单,找到PSS(预置速度),回车进入此菜单,找到PS2(2个预置速度),并设置为NO;
3.退回PSS(预置速度),回车进入此菜单,找到PS4(4个预置速度),并设置为NO;
4.进CTL(命令)菜单,找到LAC(访问等级),并设置为L3;
5.退回CTL(命令)菜单,找到FR2(给定2通道),并设置为UPDT;再找到RFC(给定2切换),并设置为FR2;
6.进FUN(应用功能)菜单,找到UPD-(+/-速),回车进入此菜单,找到USP(+速度分配),并设置为LI3;
7.找到DSP(+速度分配),并设置为LI4;
8.退回FUN(应用功能)菜单,找到RPC-(斜坡),回车进入此菜单,找到ACC和DEC,并设置加速时间和减速时间。
至此设置完成。