我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV31C变频器预留负荷开关开孔尺寸是多少?
问题描述:
ATV31C变频器预留负荷开关开孔尺寸是多少?

所属产品线:
ATV31变频器

解决方法:

ATV31C的变频器预留负荷开关开孔尺寸从2015年1月开始由54mm变为48mm,是因为GV2AP02被GV2APN02替代,所以相应的开孔变化符合新的GV2APN02的开孔.如下图