我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
GV3ME触点模块GV3A06和GV3A07的13/14两个无源接线端子是什么功能?
问题描述:
GV3ME触点模块GV3A06和GV3A07的13/14两个无源接线端子是什么功能?

所属产品线:
进口TeSys Deca GV3电动机断路器

解决方法:

只是提供两个独立的空闲端子,用户可用于信号转接用,并无其他特殊功能。