GV2的正装和侧装触点怎样安装?
问题描述:
GV2的正装和侧装触点怎样安装?所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器解决方法:
单触点模块的安装过程如下:
步骤一:
将断路器端盖打开:

步骤二:
默认状态下触点为常开触点;将矩形框拉出,翻到背面,选择常闭触点;

步骤三:
有触点状态的一面朝上,将触点插入步骤一中端盖打开的位置。
单触点辅助模块的安装完毕。
侧装触头的安装过程如下:
对于GV2P/GV2PM,先将操作手柄旋到OFF位置,然后将侧装辅助触头装到侧面。

对于GV2ME,先将断路器按钮拨到OFF位置,然后将侧装辅助触头装到侧面。

是否有帮助?