GV断路器选型需要哪些主要参数?
问题描述:
GV断路器选型需要哪些主要参数?所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV3电动机断路器解决方法:
GV断路器的选型需要核实以下数据:
1、工作环境:工作温度、海拔高度(是否降容)、认证等。
2、保护类型:
1)热磁型(热过载保护和短路保护)。
2)电磁型(短路保护)。
3、电流设定范围,热磁型的脱扣电流范围。
4、分断能力。
5、额定工作电压,最高690V。
6、操作方式:按键式、旋钮式和拨码式(进口GV2RT、GV4L以及GV4PE系列)。
7、产地:国产和进口。
8、安装及外形尺寸。
9、根据不同的实际要求选择附件。
1)触点:辅助触点和故障触点。
2)电气脱扣:欠压脱扣和分励脱扣。
3)限流器。
4)断路器外壳。
产品具体型号及参数特性,可以参考TeSys GV 电动机断路器产品目录
是否有帮助?