我们今天能为您提供什么帮助?

LR9系列热继电器可以用于直流负载的保护吗?

所属产品线:
进口TeSys Deca热过载继电器

解决方法:

LR9D和LR9F系列的热过载继电器属于电子式的热过载继电器,都不能用于直流负载的保护;可以用LRD系列双金属片结构的普通热过载继电器来保护直流负载。

注意:LRD480C--LRD489C由于内部使用了互感器,因此不能用于直流负载的保护, LR97D和LT47系列的电子过流继电器也不能用于直流负载的保护。