我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Profibus DP总线主站下可以接多少个LA9P307网关?
问题描述:
ProfibusDP总线主站下可以接多少个LA9P307网关?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

LA9P307是一个ProfibusDP转ModbusRTU的网关,ProfibusDP总线上主站下最多可以连接99个该网关。