我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LTMR高海拔降容是多少?
问题描述:
LTMR高海拔降容是多少?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:
LTMR海拔降容
纠正的高度因子 2000 6,561.68英尺 3000 9,842.52英尺 3500 11,482.94英尺 4000 13,123.36英尺 4500 14,763.78英尺
额定绝缘电压Ui 1 0.93 0.87 0.8 0.7
最高运行温度 1 0.93 0.92 0.9 0.88

注:额定绝缘电压Ui=690V;环境温度(运行):- 20 ... +60℃。