问题描述:
通过Profibus与Tesys U的 LULC07通讯,当Tesys U热过载故障时无法通过通讯复位,是什么原因?所属产品线:
TeSys U 电动机起动器解决方法:
如果电机发生了热过载故障,要复位此类故障必须要保证电机的热状态在热故障复位阈值以下,此热状态可通过寄存器465中的值读取,热故障复位阈值在寄存器608中 设置(缺省设置值75%);可在程序中读取寄存器465里的值,通过与608的值做比较,低于608值之后就通过寄存器704.3做故障复位。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
如果电机发生了热过载故障,要复位此类故障必须要保证电机的热状态在热故障复位阈值以下,此热状态可通过寄存器465中的值读取,热故障复位阈值在寄存器608中 设置(缺省设置值75%);可在程序中读取寄存器465里的值,通过与608的值做比较,低于608值之后就通过寄存器704.3做故障复位。
是否有帮助?