我们今天能为您提供什么帮助?

NSX MIC5/6A或E的脱扣单元过载电流整定范围是多少?

问题描述:
NSX MIC5/6A或E的脱扣单元过载电流整定范围是多少?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

MIC5/6A或E的脱扣单元可通过旋钮Ir粗调,按键1A微调。
In=40A,可调范围为16A-40A中任意整数值。
In=100A,可调范围为36A-100A中任意整数值。
In=160A,可调范围为56A-160A中任意整数值。
In=250A,可调范围为90A-250A中任意整数值。
In=400A,可调范围为100A-400A中任意整数值。
In=630A,可调范围为225A-630A中任意整数值。