问题描述:
NSX通信时Modbus通信接口模块前面板上的Modbus锁定旋钮指向闭合的锁时,所有的通信相关操作都会被禁用吗?所属产品线:
IFM解决方法:
“设置绝对时间”和“获取当前时间”没有硬件保护,不会被禁用,其他的远程操作都会被禁用;此时修改保护设置参数的唯一方式是通过Micrologic脱扣单元前面板或者使用RSU软件(使用与脱扣单元检测插头相连的维护工具)。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
“设置绝对时间”和“获取当前时间”没有硬件保护,不会被禁用,其他的远程操作都会被禁用;此时修改保护设置参数的唯一方式是通过Micrologic脱扣单元前面板或者使用RSU软件(使用与脱扣单元检测插头相连的维护工具)。
是否有帮助?