我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX伸缩式延伸旋转手柄用于什么类型的断路器,作用是什么?
问题描述:
NSX伸缩式延伸旋转手柄用于什么类型的断路器,作用是什么?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

伸缩式延伸旋转手柄一般用于NSX抽出式断路器的柜外操作。对于抽出式NSX,如果使用普通的延伸旋转手柄,在断路器抽出时会无法关上柜门;使用伸缩式延伸旋转手柄,在断路器抽出时延伸杆(如下图所示)可以缩进去一段距离,这样仍然可以关上柜门,方便操作。

未命名.JPG