问题描述:
各系列塑壳断路器TM脱扣器的过载值是否可调,整定范围与具体数值是多少?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
各系列塑壳断路器中,NSX和CVS单字母分断(B/F/N/H)的产品,TM热磁脱扣单元过载保护电流可调,整定范围为0.7~1倍额定电流值,不同的额定电流对应的整定电流值参考下表所示。
| 额定电流In | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 600 | 630 |
| 整定电流Ir | 11 | 18 | 22 | 28 | 35 | 44 | 56 | 70 | 88 | 112 | 140 | 175 | 225 | 280 | 350 | 420 | 441 |
| 13 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 64 | 80 | 100 | 128 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 480 | 504 | |
| 14 | 23 | 29 | 36 | 45 | 57 | 72 | 90 | 113 | 144 | 180 | 225 | 290 | 360 | 450 | 540 | 567 | |
| 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 600 | 630 |
CVS双字母分断(BS/FS/BM/FM/NM/HM)、EZD和NSC系列TM热磁脱扣单元的保护电流不可调(注意:TM脱扣单元额定值与上述产品略有不同)
是否有帮助?