我们今天能为您提供什么帮助?

NSX中带电操的完整断路器和NSX断路器加电操有什么区别?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

对于NSX带电操完整断路器:
1.分断能力只有F/N/H;2.脱扣单元只有Mic5A型以下;3.电操控制电压只有220/380VAC
对于其它型号要求可以选择断路器加电操组合的方式。
需要注意的是,NSX带电操完整断路器标配有一个SDE,而NSX加电操的方式无SDE,但是可以单独增加。