我们今天能为您提供什么帮助?

NSX160/250塑壳断路器与漏电附件和绝缘监视模块配合使用时应如何安装?

问题描述:
NSX160/250塑壳断路器与漏电附件和绝缘监视模块配合使用时应如何安装?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

随机有非常详细的安装说明书,由于NSX160/250断路器下口连接螺丝为M8,漏电模块连接螺丝为M6,安装时要把断路器下口的螺丝连同与螺丝相连的底托一同取下,安装到漏电的下口,把漏电下口的相应元件取下,放到断路器的下口。NSX160/250塑壳断路器绝缘监视模块的安装方式与漏电模块相同。
161655jhffsvnmfn6c1k67.jpg