我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX-DC 2P可以加装相间隔板和短端子护罩吗?如何选配和安装?
问题描述:
NSX-DC 2P可以加装相间隔板和短端子护罩吗?如何选配和安装?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX-DC2P可以加装相间隔板和短端子护罩,和NSX100~250交流断路器所用附件相同。
相间隔板上下只各需安装一片,短端子护罩上下各装一个,2P/3P相同,安装时直接插接,会外露一极的尺寸,不影响性能;若觉得不够美观可以考虑剪裁掉多余一极的部分。
需要注意的是相间隔板和端子护罩不能同时加装。
图像.jpg