我们今天能为您提供什么帮助?

NSX400如何选择额定电流为250的脱扣单元?

问题描述:
NSX400如何选择额定电流为250的脱扣单元?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX400分为本体和脱扣单元订货时,NSX400的本体只能选择MIC2.3 250的脱扣单元,如果选择了MIC2.2 250的脱扣单元则规格不同安装不上去。同时这两种脱扣单元的整定范围不同,MIC2.3 250的Io最小可以整定到70,MIC2.2 250的Io只能整定到100。