我们今天能为您提供什么帮助?

带延伸旋转手柄的NSX怎样进行脱扣测试?

问题描述:
带延伸旋转手柄的NSX怎样进行脱扣测试?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

因为断路器的"Trip”按钮在手柄基座上,在柜门表面无法操作,所以需要打开柜门进行测试。有两种方式:
(1)在合闸状态时临时取消门联锁功能,打开柜门进行测试;
(2)在分闸状态时打开柜门,利用专门的工具将延伸杆顺时针旋转使断路器合闸,进行测试。
两种方法测试完毕后,均需要利用专门的工具将断路器分闸后才能关闭柜门。(该专门的工具可以是设计用于测试的旋转手柄或者是平扳手,注意不能损坏延伸杆或其表面涂层)