我们今天能为您提供什么帮助?

NSX断路器如果已经选了MN线圈,能否直接增加延时单元实现欠压延时脱扣?

问题描述:
NSX断路器如果已经选了MN线圈,能否直接增加延时单元实现欠压延时脱扣?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX实现欠压延时脱扣只能通过“延时单元+对应的直流MN线圈”来实现。其中,延时固定的延时单元对应线圈有48V DC和250V DC;延时可调的延时单元对应线圈有48V DC、125V DC和250V DC。如果已选的MN线圈为以上几种电压等级以外的,则不能通过直接增加延时单元来实现欠压延时脱扣。
具体选型方式如下图所示:
2.jpg