我们今天能为您提供什么帮助?

NSX塑壳断路器的标准型电动操作机构如何接线?

问题描述:
NSX塑壳断路器的标准型电动操作机构如何接线?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX塑壳断路器的标准型电动操作机构的电气接线图参见NSX产品目录,如下方图片所示,注意:

(1)B4,A1接电源,电源的相线、N线(或直流正、负极)的极性要照图接线,其额定电压要符合电操的参数要求;

(2)A4接分闸指令,A2接合闸指令

(3)电操配合SDE使用时,81连接B4,82连接B2,84引出故障指示信号(如不需要故障指示信号可空置),如不配合SDE使用时电操的82端子空置;

(4)如果不需要手动操作指示信号,L1端子可空置。

(5)电操建议与SDE配合使用,可以实现通过脱扣按钮、欠压脱扣MN或分励脱扣MX触发脱扣之后的自动、远程复位。