我们今天能为您提供什么帮助?

NSX带电子脱扣单元的断路器打开前面盖,在脱扣单元左上角的红色卡片作用是什么?

问题描述:
NSX带电子脱扣单元的断路器打开前面盖,在脱扣单元左上角的红色卡片作用是什么?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

SDX.jpg


红色卡片外形如上图步骤2中所示,在带有电子脱扣单元的断路器中可见。在卡片上方的位置可以装附件MX/MN/SDx/SDTAM。装MX或者MN时,卡片不用取下,不会影响使用。当装SDx /SDTAM时,如图所示要将其取下,这时脱扣单元会露出一个小孔,SDx/SDTAM通过此小孔使用光电传输技术从脱扣单元接收数据。