我们今天能为您提供什么帮助?

NSX 插入式断路器和vigiNSX 插入式断路器穿板安装时,开孔是否有区别?

问题描述:
NSX 插入式断路器和vigiNSX 插入式断路器穿板安装时,开孔是否有区别?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

开孔是相同的,因为compact插入式套件和vigicompact插入式套件里,底座是相同的,只有电源连接套件不同,而穿板安装时开孔尺寸只与底座有关。

LV429289插入式套件3P_1.jpgLV429299插入式套件3P  VIGI_1.jpg
compact插入式套件               vigicompact 插入式套件