我们今天能为您提供什么帮助?

NSX断路器漏电只报警不跳闸如何检测?

问题描述:
NSX断路器漏电只报警不跳闸如何检测?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX断路器+绝缘监视模块+SDV可以实现NSX断路器漏电只报警不脱扣功能。
NSX漏电只报警不跳闸检测方法与VIGI模块相同
方法如下:
1、将开关合闸,在开关A、C两相上加220V电源后按下绝缘监视模块(STN)上的T键,
2、延时5~10S之后,检测开关是否报警(R键弹起,绝缘监视模块面板上的红色LED指示灯亮起 )
3、然后按下R键,红色LED熄灭。
4、重复上述操作4次。
5、如果安装了SDV,在上述试验过程中,用万用表检测SDV辅助触点状态是否翻转。
翻转,SDV安装正确,
不翻转,SDV安装不正确。