我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX电操功耗≤500w/VA是不是一个整体功耗?
问题描述:
NSX电操功耗≤500w/VA是不是一个整体功耗?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX电操是储能机构,分合闸机构等集成在一起的模块,总的功耗是小于等于500VA/w。
考虑到电动操作机构的启动电流。
注意,在英文样本有个注解:For NSX100-250 the inrush current is 2 for 10ms(NSX100-250启动冲击电流比较大)
应用中注意给其供电的UPS或隔离变容量要大一些。
推荐容量:100~250:≥3KVA;400~630:≥1KVA。