我们今天能为您提供什么帮助?

NSX MIC5 3P 不带ENCT如何处理?

问题描述:
NSX MIC5 3P 不带ENCT如何处理?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

对于三极的脱扣单元MIC5.2A、MIC5.2E、MIC5.3A、MIC5.3E,如果不加ENCT外置中性线电流互感器,
设置应该是“NON”

修改的方式如下:
连接T1,T2,脱扣器的电子屏幕显示是否要复位,
请连续按“OK ”这个按钮三次,
然后继续按“mode”按钮,直到屏幕出现 "N"
按解锁按钮,把"N"改为"noN"即可。

具流程如下:

ENCT.JPG