我们今天能为您提供什么帮助?

NSX如何选择电池模块?

问题描述:
NSX如何选择电池模块?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

电池模块LV544446是AD外部电源模块的备用电源,一般和AD外部电源模块配合使用,用于给Mic5/6控制单元显示屏或通信供电。
若用于给Mic5/6控制单元显示屏显示时,如果选择电池模块需要同时选择AD外部电源模块和DC24V电源接线端子(LV434210),其中DC24V电源接线端子卡装在NSX的Mic5/6控制单元中,具体如下图:
Untitled.jpg