我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
用于电动机保护的塑壳断路器有没有4P的产品?
问题描述:
用于电动机保护的塑壳断路器有没有4P的产品?

所属产品线:
断路器及开关; Compact NSX

解决方法:

CVS,EZD,NSE,NSC用于电动机保护的产品都只有3P的,在NSX中,用于电动机保护的完整断路器也只有3P的,单独购买的MA脱扣单元,100A,150A和220A有4P3D的,以及Mic 1.3M,320A,500A有4P的,可以配合4P本体做成4P3D的产品,其他脱扣单元及电流等级都只能做3P的产品。