我们今天能为您提供什么帮助?

NSX100-250电缆用接线片的接线孔尺寸是多少,如何选择?

问题描述:
NSX100-250电缆用接线片的接线孔尺寸是多少,如何选择?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX100-250的电缆用接线片接线孔均为8.5mm。用户选用时按照接电缆截面大小选即可。
对于NSX100产品其接线螺丝规格为M6,亦可使用,用户可通过使用垫片进行紧固。
可参考下图理解:
untitled.JPG