我们今天能为您提供什么帮助?

NSX100-160 DC直流断路器 1P产品的宽度和前连接的底板安装孔的中心距尺寸是一样的?

问题描述:
NSX100-160 DC直流断路器 1P产品的宽度和前连接的底板安装孔的中心距尺寸是一样的?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

是一样的,NSX100-160 DC 1P产品的宽度和前连接的底板安装孔的中心距均是35mm,如下图所示的L5
和K1均是35mm,尺寸是没有问题的,因为在开关上下共有4个凹进去的半月牙形状的凹槽,配置的2支安装螺钉只是通过
月牙槽的位置托着断路器,分别在右上角和左下角的位置,所以宽度和前连接的底板安装孔的中心距是一样的,具体如下图所示:
NSX100-160 DC 1P.bmp