我们今天能为您提供什么帮助?

XPSAV11113和XPSAV11113P如何设置延时时间?

所属产品线:
Preventa XPS安全继电器模块

解决方法:

XPSAV11113和XPSAV11113P延时时间设置:

Time delay:键设置时间值。

OK 键:确认且保存设置值。

延时时间值显示是通过DISP. 1 和DISP. 2四个指示灯组成的4位2进制码对应16个时间来实现的(见下表)。

1、激活配置模式。同时按Time delay键和OK键超过1秒,黄色指示灯Config. Time Delay开始闪烁,进入配置模式。注意:进入配置模式前XPSAV必须关闭安全输出。

2、设置延时。进入配置模式后,DISP. 1 和 DISP. 2都会显示之前保存的延时时间值,然后按Time delay键,每按一次Time delay键,DISP. 2都会显示下一个二进制对应的延时时间(此时DISP. 1还是显示之前保存的时间),当DISP. 2显示到想要设置的时间时按OK键保存设置。此时DISP. 1 和 DISP. 2都会显示当前新的设置时间,并且黄色指示灯Config. Time Delay会保持常亮。