Preventa安全自动化解决方案,急停按钮选型说明?
问题描述:
Preventa安全自动化解决方案,急停按钮选型说明?所属产品线:
安全控制产品; 安全继电器模块解决方法:
紧急停止按钮,为设备发生异常或有误操作时,使设备紧急停止。选型时遵照的标准:
适用带直接断开机构的常闭触点(IEC60947-5-5/-1)。
按钮为红色,环形标示板为黄色,形状是掌形或蘑菇形(IEC60947-5-5,ISO13850,IEC90204-1)。
按钮头被按下后必须一直保持停止状态,只能手动复位(IEC60947-5-5,ISO13850)。
急停开关在机器的停止和运行状态下均应有效,并且优于其它任何控制。(ISO13850,IEC60204-1)。
急停开关的安装位置应在操作控制台或工位附近,紧急情况能够立即操作开关(ISO12100,ISO13850,IEC60204-1)。
是否有帮助?