我们今天能为您提供什么帮助?

XPS 安全模块,监测输入串联开关数量说明?

问题描述:
XPS 安全模块,监测输入串联开关数量说明?

所属产品线:
Preventa XPS安全继电器模块

解决方法:

XPS安全模块,紧急停止按钮、安全门开关等输入串联开关的数量,是以输入回路阻抗要求为基准。例如XPSAF5130安全模块,最大输入回路阻抗值须小于90Ω(包括导线电阻值),如果连接XCS DMC5902(棕/蓝NC触点电阻10欧姆),可以多个串联;但如果连接XCS DMC5912(棕/蓝NC触点电阻57欧姆),只能连接一个。