安全模块XPSAV11113,延时断开输出不能延时的说明?
问题描述:
安全模块XPSAV11113,延时断开输出不能延时的说明?所属产品线:
Preventa XPS安全继电器模块解决方法:
XPSAV11113安全模块,配置有3个N/O延时断开的安全输出通道(37/38、47/48、57/58),用于制动类别1---大惯量设备停止延时,保证设备停稳后输出失效。

从安全模块XPSAV11113逻辑时序图,可以发现Y34-Y40端口是时间延迟中断控制端。短接Y34-Y40端口,3个N/O延时断开安全输出通道的时间延迟有效。而如果客户未短接Y34-Y40端口3个N/O延时断开安全输出通道的时间延迟中断---不再延时断开,与3个N/O(03/04、13/14、23/24)瞬时断开输出相同。
是否有帮助?