安全模块产品XPS AF5130*和XPS AFL5130*的具体区别?
问题描述:
安全模块产品XPS AF5130*和XPS AFL5130*的具体区别?所属产品线:
Preventa XPS安全继电器模块解决方法:
产品XPS AF5130*主要用于急停和限位开关的监控,最大为安全控制等级4,电源电压DC/AC 24V,3个N/O,输入开路的响应时间小于等于40ms;而产品XPS AFL5130*可用于急停、限位开关和安全光幕的监控,一般为安全控制等级3,安全控制等级4用于监控带有固态输出和测试功能的第4类光幕,电源电压DC/AC 24V,3个N/O,输入开路的响应时间小于等于20ms。
是否有帮助?