我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LC1D65AB7上配有模块LA4DFB,这个模块的功能是什么?
所属产品线:
进口TeSys Deca接触器

解决方法:

LA4DFB是继电器接口模块,它使得接触器线圈可以从低电压信号中获得能量。如下图:LA4DFB的线圈E1、E2接到DC24V电源,接触器的线圈就可接到控制电源,接触器吸合。

与传统的插接继电器相比,它节省了空间和接线时间。

安装时应该注意:LA4DFB可以直接安装在LC1D80~150的接触器上,但是使用在LC1D09~D38或LC1DT20~DT40上时,需要配连线适配器LAD4BB安装,使用在LC1D40A~D65A上时,需要配连线适配器LAD4BB3安装。如下图: