我们今天能为您提供什么帮助?

进口Tesys D系列接触器和控制继电器如何选择辅助触点?

问题描述:
进口Tesys D系列接触器和控制继电器如何选择辅助触点?

所属产品线:
进口TeSys Deca接触器

解决方法:

1.进口Tesys D允许加装辅助触点模块的数量

2.进口Tesys Green允许加装辅助触点模块的数量

3.进口Tesys D控制继电器允许加装辅助触点模块的数量

4.进口Tesys D 瞬时辅助触点模块型号

5.进口Tesys D 延时触点模块型号

提示:

1. 除单触点和防尘触点模块,可通过在型号末尾加"6",变为环形端子的触点模块的型号。例如:LADN11变为LADN116
2. 除单触点和防尘触点模块,可通过在型号末尾加"3",变为弹簧端子的触点模块的型号。例如:LADN11变为LADN113
3. 除单触点和防尘触点模块,可通过在型号末尾加"9",变为快速连接端子的触点模块的型号。例如:LADN20变为LADN209
4. 弹簧端子的接触器和控制继电器无法安装单触点和防尘触点模块
5. 低功耗产品只能正装普通2触点模块
6. LADS2为星三角专用延时模块,其NC打开和NO闭合之间有40ms±15ms的强制延时。