LRD016~356这种带环形端子的小规格热过载继电器,是否可以独立安装?独立安装底座型号是什么?
所属产品线:
进口TeSys Deca热过载继电器; 国产TeSys Deca热过载继电器解决方法:
LRD016~356这种带了字母6的型号是环形接线端子,但是实际上,对于小规格的热继,它的外观与LRD01~35这种螺钉夹紧的热继是相同的!
区别在于热继的底部出线的端子,LRD016~356是环形接线端子,LRD01~35是螺钉夹紧接线端子。
所以,如果需要给LRD016~356这种环形接线端子的热继加装独立安装底座,可以选用与LRD01~35相同的底座(LAD7B106)。
是否有帮助?